你(们)好
客户在其产品中进行极端测试、发现当 UCC28070外壳温度为120C 时、UCC28070将关闭。
在数据表中、它显示当 UCC28070 Tj 高于160C 时、芯片将关断。
1.所以客户想知道160C 的精度、他们想知道当 Tj 在125C 和160C 的范围内时 UCC28070是否会关断?
2.当 Tj 高于125C 时、参数数据可能超出范围、因此客户想知道、当 Tj 处于125C 和160C 的范围内时、 他们的电路损坏或 PFC 电路是否存在问题?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
客户在其产品中进行极端测试、发现当 UCC28070外壳温度为120C 时、UCC28070将关闭。
在数据表中、它显示当 UCC28070 Tj 高于160C 时、芯片将关断。
1.所以客户想知道160C 的精度、他们想知道当 Tj 在125C 和160C 的范围内时 UCC28070是否会关断?
2.当 Tj 高于125C 时、参数数据可能超出范围、因此客户想知道、当 Tj 处于125C 和160C 的范围内时、 他们的电路损坏或 PFC 电路是否存在问题?
谢谢。
尊敬的 Max:
我将检查我们是否有有关热关断参数的数据、但根据以前在其他器件上的经验、我认为 它将远高于125C。 从数据表中可以看出、Tj 需要超过160C 才能使热关断正常运行。
如果 Tj 接近120C、则不应发生热关断。
如果数据表中规定绝对最大限制为125C、我们必须尊重该信息、但我认为损坏风险在125C 至150C 之间较低。
如果 UCC28070在120C 的外壳温度下关闭、结温将会更高、客户是否知道 IC 中耗散了多少功率? 它们可以测量 Vcc 上的电流、并计算 Tj 相对于外壳温度的内部温升。
UCC28070是否可能由于 Vcc 电源轨下降等其他原因而关闭?
此致
Peter