This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:移除外部电源时、充电计时器复位?

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852100/bq25601-charge-timer-reset-when-external-power-removed

器件型号:BQ25601

大家好、我有一个可以随时移除外部电源(Qi 接收器)的设计、 此外、由于器件偶尔会出现相对较高的功耗(具有大量 LED 照明的定制智能扬声器)、所有 Qi 接收器的功耗以及更多的功耗都会消耗、即电流来自电池以用于这些峰值。

固件当前在启动时将 CE/置为有效、并将其永久保持在低电平。

问题:即使我不切换 Ce/以专门启动新的充电周期、在外部电源断开/无电流进入电池的情况下、安全计时器是否会复位?

当外部电源被移除时、BQ25601正确报告未充电。  我假设这意味着一个新周期开始、充电计时器在恢复时复位。  但我无法知道。  (我认为...?)

谢谢!

j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    是的、当外部电源被循环时、安全定时器复位。

    此致、

    Jeff