This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:Iout 增大时的 Vout 行为

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831180/tps2553d-vout-behavior-when-iout-increasing

器件型号:TPS2553D

您好:

我想检查客户原理图的行为。

对于以下原理图、他们已经完成了一项测试、即在将 Iout (CH4)增大到 ILIM (此处为604mA)时

CH1:EN、CH2:Vout、CH3:#FAULT、CH4:Iout

但 Vout 仅下降到3.34V (Ch2)周围,如下波形所示。 。

并不断增大 Iout、Vout 将降至0V (超过400ms)

在这种情况下、我想检查这种行为、如果将 Iout 逐渐增加到 ILIM、Vout 不会一次下降到0V? (即使#FAULT 被拉至低电平)  

或者、我们可以 为客户参考提供解释?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    故障和电流限制实际上具有几毫安的容差。 如果您快速增大电流、则几乎可以忽略该容差。

    如果你增长得非常慢、也许你可以发现这种现象。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。