This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:无电池时出现 BQ25606输出电压跳转问题

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784548/bq25606-bq25606-output-voltage-jumping-issue-when-no-battery-is-present

器件型号:BQ25606

我们有一个嵌入式系统设计、该系统由 BQ25606充电器 IC 的输出供电。 模块的输入电源来自5V 3A 输入电源。 当电池连接到充电器的 BAT 引脚时、 BQ25606的 IC 输出电压稳定。 当 BAT 引脚中未连接电池时、输出电压以 1ms 的间隔跳过3.7V 和4.1V。 为什么会发生这种情况。 由于整个系统由 BQ25606供电、因此在两种情况下(使用电池和不使用电池)、我们都需要在输出点提供稳定的电压。  当 BAT 引脚上未插入电池时、我们需要一个解决方案来稳定 BQ25606的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    此电压跳转的原因是、在未连接电池的情况下、充电器会持续进入和退出充电状态。 一种可能的解决方案是在未连接电池时将 CE 引脚拉高。 这将禁用充电、VSYS 将被调节至 VSYS_MIN + 180mV 或3.68V 左右

    此致、
    Angelo