This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:TPS22810输出电容器问题。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784467/tps22810-tps22810-output-capacitor-question

器件型号:TPS22810

尊敬的 TI 团队:

TPS22810问题。

我想像下面的电路一样、为输入设计1uF、为输出设计100uF。

数据表中建议使用1:10的比率。

我想知道在这样的设计过程中是否会出现问题。

放电时间无关紧要。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、  

    感谢您与 E2E 联系!

    我们通常建议输入电容与输出电容之比为10:1、原因有两个:

    1. 启用负载开关后,电压会突然变化(大 dv/dt)。 由于 i = CLOAD* dv/dt,因此如果您有大量的输出电容,则在启用开关时会出现较大的浪涌电流事件。 随着这种大浪涌电流事件的发生、根据输入电源的不同、它可能会由于负载电流的突然变化而下降。 通过具有10:1的比率、大输入电容器可以为浪涌事件提供即时电流源、从而防止输入电源电压骤降。 输出电容仅为100uF、如果上游 PSU 更强、我不会发现这是个问题。

    2. 比率为10:1的第二个好处是、当使能端打开时、输入电源突然被移除或关闭。 如果输出与输入上的电容比较大、则可能导致 VOUT 上的电压超过 VIN 上的电压。 这可能会导致电流从 VOUT 流至 VIN 并流经体二极管、从而可能损坏上游电路或负载开关本身。 是否会出现在使能端接通时 VIN 可能突然被移除或关闭的情况?

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的回答。

    是的。

    可能会发生 VIN 在使能时被关闭的情况。

    如果比率大于10:1、是否可能施加反向电压并损坏器件?

    那么、如果输入电容器升至10uF、这不是一个问题吗?


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    在这些条件下、很难保证器件不会损坏。 根据输出电压、上游负载和 FET 上的电压差、这可能会改变体二极管上消耗的电流量。

    一般而言、我不会期望器件损坏。 将输入电容提高到10uF 也应该有所帮助。 是否可以将100uF 电容移至负载开关的输入端? 为什么它必须保持在输出端?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch