请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22810 尊敬的 TI 团队:
TPS22810问题。
我想像下面的电路一样、为输入设计1uF、为输出设计100uF。
数据表中建议使用1:10的比率。
我想知道在这样的设计过程中是否会出现问题。
放电时间无关紧要。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chun、
感谢您与 E2E 联系!
我们通常建议输入电容与输出电容之比为10:1、原因有两个:
如果您有任何疑问、请告诉我!
谢谢、
黄亚瑟
要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch