This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:关于 SYS 引脚的负载

Guru**** 2384090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831123/bq24160-about-load-from-sys-pin

器件型号:BQ24160

您好!

请告诉我们(1)到(3)。

(1)充电完成后、关闭电池 FET。
此时、当 VSYS (REG)电压上升至 VBATREG + 3%时、从数据表中读取该值。
在 IN 或 USB 输入被连接的情况下、保持非高阻抗模式。
从 SYS 引脚加载。
由于 FET 处于关闭状态、它是由 IN 还是 USB 输入提供给 SYS 引脚负载?


(2)从外部连接一个 FET 并通过 BGATE 引脚驱动。
如(1)所示、从 SYS 引脚加载负载。
它是由 IN 还是由外部 FET 的 USB 输入和体二极管提供给 SYS 引脚负载?

(3)当电池 FET (器件内部)关闭时、它是否会通过体二极管放电?

最棒的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于1、即使电池充电已终止并且 BATFET 不允许电流从 SYS 流向 BAT、它也会允许电流根据需要在补充模式下从 BAT 流向 SYS。

    关于2、对于放电的电池、降压转换器将 SYS 至少调节为 MINSYS、然后调节为 VBATREG+3%。   如果从位或/CD 引脚进入 HiZ 模式、BGATE 仅打开外部 FET (意味着降压转换器关闭)。  FET 的体二极管始终允许电流将电池流至 SYS、但内部 BATFET 补充模式 导通 速度非常快、压降远小于二极管压降、 当 外部 FET 关断时、极少的电流可能会流过外部 FET 体二极管。

    关于3、内部 BATFET 永远不会真正关断  、因为它始终可供补充。

    此致、

    Jeff