This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:当 Vref 引脚的电压额外衰减时、电流传感器电阻器计算

Guru**** 2510765 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830838/uc3845-current-sens-resistor-calculation-when-extra-fading-voltage-from-vref-pin

器件型号:UC3845

您好;

我正在使用 UC3845制作基于恒定电压5VDC 反激式的电源。 我已阅读 TI 数据表。   

按页码-25电流感应网络设计公式编号:22.

通常、我们可以根据最大峰值初级电流计算 RCS 值、我们知道当 RCS 上的压降高于1V 时、RCS 值将终止栅极输出电压。

但根据数据表、我们可以通过使用 Vref 和分压器网络向 Isens 引脚注入额外电压来降低电流传感器损耗。

我无法理解它是如何工作的? 如何实现  

VOFFSET =(RCSF ×VREF)/(RCSF + RP)使用、然后如何从中找到 RCS 值?

有时,在许多设计中,我看到一个晶体管与 Vref 引脚连接,基极引脚与 CT (RT-CT 网络)连接。 实际上很难理解。

您能提供简化吗? 带有详细示例和说明 ?

附加了一个文件:在本例中,IPK = 414mA。 ( TI 在线 webench 提供的此模拟器设计)

正在寻找您的支持

谢谢:

Jaydeep Shah

radhey04ec@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaydeep、您好!

    您在数据表中看到的位置  
    "根据数据表、我们可以通过使用 Vref 和分压器网络向 Isens 引脚注入额外电压来降低电流传感器损耗"

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复,我随附了数据表的屏幕截图,请查看。

    1) 1)我知道;是为了斜坡补偿来减少峰值到平均电流误差。 但我的问题是:在我的情况下,最大占空比约为12%,当最大占空比小于50%时,为什么在电流模式 PWM SMPS 中需要斜率补偿? 通常,当 Dmax 高于50%时(因为系统此时会变得不饱和),这种方法很有用。 您能提供计算步骤吗? 我已经查看过很多类似 Lloyd Dixon TI 应用手册的文章、了解斜坡补偿、但计算值与您的原理图不匹配。 (我已使用 TI 在线网络设计工具生成原理图 和报告)。

    附件如下:

    我的设计规格:

    输入交流电压范围:180V 至350VAC

    IC - UC3845

    类型:隔离型反激式

    输出电压要求:5V DC

    最大电流要求:1安

    2) 2)请回答以下问题、我在互联网上找不到合适的技术答案。

     A)为什么每个制造商都被称为“离线转换器”,离线术语的含义是什么? 谁创造了这种技术?   

     b)根据生成的报告,当负载电流要求较低(低于500mA) 的转换器以 DCM 模式运行时,当负载电流要求超过600mA 的转换器以 CCM 模式运行时。 是的     根据情况,转换器可能以 CCM 和 DCM 运行? 如果是,我如何计算参数? 使用 CCM 方程或 DCM 方程或边界模式条件?

    c)如果转换器根据负载电流要求以 CCM 或 DCM 运行、转换器在任何情况下都可能提供恒定电压? 我是说当负载电流要求为10mA 或1A (在范围内)时?

    3) 3) TI 是否会根据设计要求提供支持以检查我的计算值、并提供建议/文档/链接以实现更好的设计?

    尊敬的,很抱歉在单个线程中提出了许多问题。 但需要您的支持。

    谢谢

    Jaydeep Shah

    电子邮件:radhey04ec@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaydeep、您好!

    我阅读了数据表的这一部分已经有一段时间了、但现在我看到了您所提到的内容。

    该应用详细介绍了向电流感应信号添加直流失调电压的方法。

    在 REF 引脚的 CS 引脚上添加一个带有 Rp 和 RCS 的电阻分压器。

    例如、您可以使用上述公式将偏移设置为0.75Vdc、然后根据 RCS 上的0.25V 最大感应信号计算 RCS

    这使您可以将 RCS 设置为较低的值、并享受更高效率的好处。

    我不确定这种方法在实践中有多有效、因为我在任何设计中都没有使用过它、但值得考虑。

    您的其余问题涉及一些您尚未附加的特定电路设计。

    我建议您关闭此帖子并打开一个新帖子、其中包含您认为需要的所有设计信息。

    我可以告诉您、离线转换器是指具有高压交流输入的电源。

    离线是指电源从“线路”掉电。

    此致

    John