This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:浪涌电流

Guru**** 2928400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843859/ucc25600-inrush-current

器件型号:UCC25600

您好!  

我们尝试使用 UCC25600至 LLC 电源、现在正在调试中。

但在启动时、器件发现浪涌电流为过流、然后在2-3毫秒内快速降压。

我们还在寻找 SS 引脚(作为启动使能)、但似乎保持低电平(大约0.6至1.0V)、即使我们尝试启动。

嗯,一个问题是,这是用于 LLC 的正确操作?

我们认为谐振电容器是出现问题等因素之一。 但是、我们不会更改该电容器7的值和类型。  

因此、我们尝试使用 OC 引脚和电流检测电路之间的 RC 网络来控制直流电流电平、我们可以避免此问题。

那么、您认为分辨率更好吗?

此致、Keiichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供您提到的电路图、以便我们更深入地了解是否存在任何可能的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢或您的快速回复。

    是否确定找到我附加的文件? 这是我们的工程师对您的芯片和电流感应电路的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我找不到您的文件。 您可以重新提交吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 我将重试 e2e.ti.com/.../LLC_5F00_PS_5F00_20_2D00_b_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您安排 R35和 R36以避免检测浪涌电流、这是可以的。 但是、如果您的设计中的电流电平应触发电流保护、那么该电流感应电路也不会感应到相同的电流电平。 但是、如果您对该电流满意、那么它就可以了。

    看起来 C11是您的谐振电容器。 由于您只使用一个谐振电容器、因此浪涌电流通常很高。 如果可能、您可以添加另一个4.7uF 的电容并形成一个半桥、从而降低浪涌电流。 如果您这样做、您的电流感应设计可采用更小的浪涌电流。

    因此、有一些折衷需要您做出决策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪黄:  

    尽管发送已解决、但最终客户再次提出了简单的问题。

    实际上、UCC25600的 LLC 电源通常会产生浪涌电流、因此设计人员必须考虑 RC 网络以避免这种问题、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    浪涌电流主要是由于使用了单个谐振电容器。 如果在半桥中使用两个谐振电容器、浪涌电流将会小得多。 这是一种常见行为、与 UCC25600等器件无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    您能否告诉我为什么需要两个电容器作为谐振电容器?

    我们在数据表中看不到有关此方法的任何建议和注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在半桥中使用两个电容器时、每个电容器上的电压立即建立、并且为输入电压的一半。 但对于单个电容器、单个电容器上的半输入电压需要在某个时间累积、因此存在会导致高启动电流的瞬态。

    同样、使用单个电容器的 LLC 中的高浪涌电流对于该转换器拓扑很常见、这不是由特定的 LLC 控制器引起的。 这些知识可在各种应用手册和设计指南中找到。 这就是 不需要此类器件的原因、通常列出了 LLC 控制器的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  

    您是否会为谐振电容器发送一张图纸、两个电容? 我们需要了解谐振电路(L - L - C)的相关信息。

    我们认为两个电容器是并联的、但我们需要知道它是否是不同的方式。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开链接并查看 UCC256301EVM 用户指南、第8页、C7和 C8。