This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:关于看门狗设置问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830289/lp87702-q1-about-watchdog-setting-issue

器件型号:LP87702-Q1

你(们)好,先生  

看门狗设置问题

1.如果我们遵循 OTP 设置并使用使能 CLKIN (GPO2)引脚激活看门狗功能。

  http://www.ti.com/lit/df/tidrye2/tidrye2.pdf

2.在规格 图14中。 看门狗操作、似乎我们需要 在启用 WD (将 CLKIN (GPO2)设置为低电平)后向 PMIC 发送长开信号

  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp87702-q1.pdf

问题:

    在硬件设计中,我们将 CLKIN 引脚设置为低电平(电阻器到 GND)以启用 WD。 上电后、CPU 开始工作、然后向 WDI 发送信号。  

    启用 WD 和发送长开信号之间的最短时间是多少? 如果时间过长, LongOpenTime 会过期吗?

请提供建议  

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yimin、

    很抱歉、我迟到了、我是在暑假的最后几周。

    关于 WD、在 OTP 读取完成后、大约1.2ms 器件进入 LON_OPEN_TIME 并开始寻找 WDI 脉冲。 如果禁用 WD、然后再次启用= LON_OPEN_TIME START 和 WDI 脉冲搜索、情况也是如此。 如果 WDI 不存在、则 WD 过期。  看门狗过期始终会在 WD_RESET 输出端产生复位脉冲

    此致

    图莫