This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:输入是否对应于交流和直流?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784464/ucc28056-can-the-input-correspond-to-ac-and-dc

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件:UCC28064A

您好!

我想使用 PFC 器件。
规格如下。
我假设的规格是交流电压和直流电压都可以输入到输入端。
我认为 UCC28064A (双通道)和 UCC28056 (单通道)可以对应于允许的功率。
我想 问您一个问题。
上述2种产品是否可以是直流输入?

(规格)
输入电压:交流85V 至交流265V,直流88V 至直流380V
输出电压:直流400V
输出电流:0.5A (典型值)、0.02A (最小值)
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这两个器件的直流输入正常。