This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54525:输出电容器参考

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830533/tps54525-output-capacitor-consult

器件型号:TPS54525

大家好、

  我想按如下方式使用该器件:Vin=5V、Vo=3.3V、Io=5A;如果我在输出中连接3000uF、它是否会产生不良影响? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将研究这个问题、并将在星期一向大家提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles  

    TPS54525 采用 D-CAP2 架构、具有非常快的瞬态 响应、不建议 在输出端添加大电容器、否则在轻负载时可能会出现多脉冲问题。 通常、(2 ~ 5)* 22uF 足以容纳输出电容。

    此外、大输出电容器会在 输出启动期间导致大浪涌电流、 您必须放大 软启动电容器(SS 引脚处的电容器)以 增加软启动时间以降低浪涌 电流。 对于3000uF、    SS 电容必须使用大于68nF 的电容、软启动时间 将长于 ~9.4mSec。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

     感谢您在此处的回复。 轻负载下的多脉冲问题是什么意思? 如果我们对 SS 电容器使用68nF、是否有风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    多脉冲问题:由于输出电容器过大、IC 必须连续输出几个开关脉 冲才能为输出充电、您可以参考以下 输出 波形。 (它来自其他 DCAP2器件 、而不是 TPS54525波形)  

     

    2.除了多脉冲问题外,没有其他风险。

    建议使用 SS 电容= 100nF 来减小 浪涌电流。