This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916EVM:无法使用 EVM#39;s I2C 连接 TPS659162

Guru**** 2506675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781856/tps65916evm-unable-to-use-evm-s-i2c-connection-tps659162

器件型号:TPS65916EVM

尊敬的所有人:

我使用 TPS65916EVM 连接到 TPS659162RZGR、并希望通过 I2C 控制 LDO 输出电压、但它会弹出窗口、如图所示。

我将 TPS65916EVM J7和 J12直接连接到 TPS659162 I2C_SDA 和 I2C_SCL。

如何解决此问题? 我可以通过 TPS65916EVM 控制其他电路板中的 TPS659162输出电压

谢谢、

Dan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    您好吗、您能否验证此 EVM 是否已填充所有正确的跳线? 有关如何安装跳线的帮助信息、请参阅用户指南(图1) :www.ti.com/.../sliu021.pdf

    您可能至少遗漏了一个。 请告诉我这是否可以解决您的 I2C 通信问题。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nastasha:

    我已验证 EVM 板是正确的跳线、但它仍然无法启动。
    我目前有几个问题:
    能否通过 EVM 在不同电路板上单独控制 TPS659162?
    如果可行、我的跳线将进行哪些更改?

    目前、我只将 TPS659162的 SDA 和 SCL 连接到 EVM。

    谢谢、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    您应该能够在另一个电路板上控制 TPS659162。 两个电路板之间需要 SDA、SCL 和 GND 连接。 请添加接地连接。 此外、您能否通过示波器检测 SDA 和 SCL 线路来查看发送到器件的内容。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nastasha:

    出现了新问题、如图所示。

    我查看了 EVM 信息。 我认为 J26没有其他影响、只有让 GPIO5具有电压、而我的另一个板 TPS659162中的 GPIO5已经使用了一个具有电压的上拉电阻器。

    我已经测量了 TPS659162板上 GPIO5和 RESET_OUT 的电压。


    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    您能否获取 VCCA、VRTC、I2C_SCL 和 I2C_SDA 的示波器截图?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nastasha:

    这是我的图片文件。

    此外、PDF 是我的电路板测量的所有波形。

    e2e.ti.com/.../q_2600_a.pdf

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    您能否验证 J7和 J10是否已填充跳线?

    此外、您是否正在从 TP7或 J12 (引脚2)测量 I2C_SDA?

    您是从 TP6还是 J9 (PIN2)获取 I2C_SCL?

    谢谢、

    纳斯塔莎