This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:效率计算

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562208, TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830983/tps562208-efficiency-calculation

器件型号:TPS562208
主题中讨论的其他器件: TPS563201

你好

   客户希望获得低于六个电源轨效率的计算结果。 低于电源轨的效率值是多少? 或任何用于 TPS562208/TPS563201的设计工具? 谢谢、   

 

TPS562208DDCR

VIN:12V、Vout:3.3V、I 负载:1.34A、L=4.7UH

 

TPS562208DDCR

VIN:12V、Vout:1V、I 负载:1.66A、L=2.2UH

 

TPS562208DDCR

VIN:12V、Vout:1.8V、I 负载:1.24A、L=4.7.5UH

 

TPS562208DDCR

VIN:12V、Vout:1.35V、I 负载:1.64A、L=2.2UH

 

TPS562208DDCR

VIN:12V、Vout:1.2V、I 负载:1.38A、L=2.2UH

 

TPS563201DDCR

VIN:12V、Vout:5V、I 负载:2.6A、L=4.7UH

 

BR

Patrick

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您可以使用 Webench 来获得效率。

    此致、

    张文森