This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:使能引脚、混合电源轨、白色 LED

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852304/lp5024-enable-pin-mixed-power-rail-white-leds

器件型号:LP5024

我有几个关于 LP5024的 LED 控制的问题:

Q1:是否可以将 EN 引脚常数固定为 VCC (我没有剩余的 MCU 端口)?

Q2:可以使用5V 电压运行 VCC 吗?通过3.3V 电压运行 MCU 的 IIC 总线吗?

Q3:是否可以在一个器件上混合使用 RGB 和白光 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christof:

    所有答案都是肯定的。
    1) 1)您可以将 EN 连接到 VCC 或其他外部电源。 LP50具有软件使能功能、因此不会立即上电。
    2) 2)您可以单独为 VCC 和 VMCU 供电。  高电平输入电压固定为1.4V、因此您应确保 SCL 和 SDA 上的电压高于该电压。
    3) 3)输出为灌电流、无论 LED 的类型如何、都可以使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    非常感谢您的即时回答。 我的问题得到了满意的解决。

    此致 Christof