This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:不同输入电压下的不同突发模式点

Guru**** 2547750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830412/ucc256302-different-burst-mode-point-at-different-input-voltages

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件: UCC256403

你(们)好

我的项目是195~255Vac 输入和130W 输出、我使用 不 带 PFC 的 UCC256302、

当输入电压范围为195V 交流~230V 交流时,必须 模式 为0.1*负载(大约13W),

当输入电压范围为230VAC~2550Vac 时,必须为0.3*负载(约39W),

这是正常的吗?  我们可以更接近该参数吗?

BTW、 在轻负载时是否有解决噪声的好方法?

Thx