This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82740B:内置 CI 和 Co 电容器值

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852351/tps82740b-built-in-ci-and-co-capacitor-value

器件型号:TPS82740B

我在数据表中没有看到直流/直流模块内部的内置 CI 和 Co 的电容值。 电容器值是多少?

谢谢、此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    该器件使用4.7uF Cin 和10uF Cout。  这些是否适用于您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的及时反馈。 这对我们的应用来说很好。

    此致、

    Daniel