This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:待机模式频率

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1, LM5141, LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830880/lm25141-q1-standby-mode-frequency

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5141-Q1LM5141

尊敬的:

 进入待机模式时、IC 是以设置频率工作还是以较低频率工作、因为某些周期没有切换?

 当它在 FPWM 模式下工作时、它与轻负载或低负载下的 DEMB 模式有何不同? 例如、频率是否相同?

此致

Wenyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenyi、

    如果 DEMB 为低电平、二极管仿真打开、则不允许反向电流通过低侧 FET。 如果轻负载、该器件会跳过周期、从而实现极低的功耗和相对较高的效率、但频率较低。

    如果 DEMB 为高电平或连接到时钟源、则禁用二极管仿真、允许反向电流流经低侧 FET、并在轻负载时保持恒定频率。 由于全频率切换需要电源、因此轻负载效率相对较低。

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文义

    FPWM 中的开关频率 由 OSC 引脚设置(在2.2MHz 时连接高电平、在440kHz 时连接低电平)、如果在 RT 引脚上连接电阻器、则也可设置。 同时、如果启用了二极管仿真模式、则轻负载时的频率较低。 如果  满足以下三个条件、IC 可在轻负载条件下进入待机运行模式(电流消耗较低):(1) FB > VREF、(2) COMP < 300mV、(3)连续16个时钟周期内无 HO 脉冲。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    那么、3A、4A、5A 等高负载电流的作用是什么

    当 Vin=5.5V、Io=3A/4A/5A、处于 DEMB 模式时、我发现频率约为700kHz、Vo 小于5V、例如4.939V-3A、4.876V-4A、4.814V-5A。

    在我看来、这项职责应该足够大、以确保 Vo=5V、问题是什么?

    此致、

    Wenyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文义

    如果 VIN = 5.5V、即最大占空比、控制器可能会在压降下运行。 如果 您需要更多详细信息、请发送原理图、完成的快速入门计算器和开关节点波形以供查看。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    您是指 FET 和电感器的压降导致的压降吗? 我在 LM5141-Q1 EVM 上测试它、

    那么、由于 Vout<5V、为什么不增加占空比? 如果占空比达到 Dmax、为什么不降低频率?

    控制不能确保 Vout 始终等于5V。  

    此致、

    Wenyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文义

    当  由于输入电压过低而无法再调节输出电压时、稳压器在"压降"模式下运行。 这里的 LM5141 EVM 就是这种情况--如果编程的 Fsw 为2.2MHz (OSC 连接高电平),则在5.5V 输入下无法实现5V 输出。  "压降电压"是 Vin 减去 Vout、由功率 级的最大占空比和压降进行设置。 另请注意、由于环路不控制输出、因此在压降期间 COMP 电压会固定在高电平。

    如果需要、 请发送 SW 波形以供进一步检查。

    此致、

    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    那么、压降是否会随着 IO 的增加而增加、这是因为功率损耗?

    正如您所说的、我认为频率是第一个要固定的东西、与 Dmax 相同、而不是 Vo。 思考是否正确?

    频率与之前提到的 IPK 规则有关、IC 设置的 IPK 是否  不是外部电阻器设置的电流限制?

    此致、

    Wenyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenyi、

    查看此处插入的答案:

    [引用用户="Wenyi Zhao1"]

    那么、压降是否会随着 IO 的增加而增加、这是因为功率损耗? [TH]正确。 考虑到功率级中的电阻压降较高、压降电压会随电流而增加。  

    正如您所说的、我认为频率是第一个要固定的东西、与 Dmax 相同、而不是 Vo。 思考是否正确? [TH]是的、在压降中不再调节 Vout。

    频率与之前提到的 IPK 规则有关、IC 设置的 IPK 是否  不是外部电阻器设置的电流限制? [TH]电流限制和 IPK 规则均由外部连接的感应电阻器设置。

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    因此 ,IPK 和电流限制 由同一电阻器设置,但 IPK 为 ILIM 的120%。  

    此致、

    Wenyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了避免混淆,只有一个电流限制设定点--它由分流(电流感测)电阻器值根据 CS 引脚上的电流限制电压阈值进行设置。 二极管仿真/待机模式运行中还涉及一个 IPK、但这可能是对本主题的单独讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    是的、我已经了解了由分流器设置的75mV/R 电流限制

    此外、 通过设置的二极管仿真/待机模式运行涉及的 IPK 是什么、您说过它比 ILIM 的20%要好? 为什么电流限制75mV/R 在这种情况下不起作用?

    此致、

    Wenyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文义

    简单的答案如下:75mV/R 的正常过流保护始终处于激活状态。 然而、有一个较低的阈值被用来管理轻负载条件(假定 通过将 DEMB 引脚连接至低电平来启用 DEM)。 有关更多详细信息、请查看 LM25141-Q1数据表。 我将直接发送一封电子邮件、以便我们可以关闭此主题。

    此致、

    Tim