This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843:使用 COMP 关断

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784517/uc1843-shutdown-using-comp

器件型号:UC1843

大家好、

我知道、可以通过将 COMP 电压下拉至低于2个二极管压降来关断器件。 但我想知道这种情况下的具体压降是多少? 因为如果我使用晶体管来下拉 COMP、可能会有电压穿过晶体管、导致关断失败。 谢谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    我在过去发现、这些值大约为1.2V、尽管这不是一个保证值。

    我要说的是、我听说有人使用您描述的方法、但尚未听到有关晶体管上的压降导致关闭的投诉。

    谢谢、

    Daniel