This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:UCC27524 PIN2讨论

Guru**** 2503795 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782720/ucc27524-ucc27524-pin2-discussion

器件型号:UCC27524

你(们)好

我们有一个产品设计 UCC27524。

我们使用电表(二极管位置)测量 PIN2电压。 请参阅随附的图片。

我们可以测量一些组件 存在0.8V 电压、一些组件不存在任何测量电压。

当我通过电表的二极管位置将 PIN2 (INA)测量到 PIN3 (GND)时、您对电压值有什么了解吗?
刚才提到、测量是对组件本身进行静态测量、我们不会对 component.e2e.ti.com/.../UCC27524_5F00_Pin2-measurement.docx 的引脚6 (VDD)施加任何电压

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chin、

    感谢您对我们的关注、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解决您的问题。

    您测试了多少个器件? 有多少人显示了二极管电压? 有多少人没有显示? 这些器件是开箱即用还是焊接在 PCB 板上? 在某些情况下、可能会由于多种原因导致测量误差、包括误注入电流、仪器校准、器件上的现有电压等。

    根据5个样本(非常有限的样本数)、当引脚3上的 Fluke +端子和引脚2上的 Fluke -端子开箱即用、VDD 引脚上无电源时、我将显示二极管0.8V。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    感谢您的大力支持!

    我们测试了3474个器件、157个未显示二极管电压。 结果是对焊接在 PCB 板上的组件进行测量。

    我们从 PCB 板上焊接了器件、再次测量了10个157个器件、并确定器件是否处于热态(从 PCB 上从器件上焊接时、我们立即测量了器件)、它显示了二极管电压(0.8V)、但在器件冷却后、 它未显示二极管电压。

    内部电路应该具有 我们测量的0.8V ESD 二极管、它是正确的吗? (请参见附件)

    此外、如果器件未显示二极管电压、它们应该是故障器件、我们需要返回 TI 进行分析?

    e2e.ti.com/.../INA.docx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chin、

    感谢您提供更多信息。

    我可以确认、是的、有 ESD 二极管将输入 INA (引脚2)、INB (引脚4)连接到 GND (引脚3)、因此在您的测量中应该有0.8V 的电压。

    在测量引脚4 (INB)和引脚3 (GND)之间或仅测量引脚2 (INA)时、您是否观察到相同的结果? 是热还是冷?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    是的、一些偏差也在测量引脚4 (INB)和引脚3 (GND)中获得了相同的结果。 症状也与热/冷测试中测得的 PIN2 (INA)相同。

    附件是我们从 TI 购买的器件的标志。

    顺便说一下、如果可以 测量 PIN2 (INA)或引脚4 (INB)的值0.8V、那么 我们可以说器件正常吗?

    还是需要 PIN2 (INA) 和引脚4 (INB)都必须观察0.8V?

    此外、如果它在高温条件下可以观察到0.8V 电压、我们还可以说它是一个好器件吗?

    我们想知道如何处理、返回 TI 或解决问题? (如果问题仅影响 ESD 功能)

    谢谢!

    此致、

    e2e.ti.com/.../UCC27524-mark.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chin、

    0.8V 只是表示器件的有限内置 ESD 保护、因此、仅在输入端观察0.8V 电压可能无法确认器件是否正常/不良。

    您可以焊接具有0.8V 读数的器件和不具有 ESD 二极管读数的单独器件、并比较两者在应用中的性能。 我怀疑这两种器件的性能相似、因为 ESD 二极管是一种保护功能、因此假设这两种器件都不会受到静电放电的影响。

    首先、我建议比较应用中的两组器件、以查看您在做出决策之前是否观察到任何性能差异。

    如果您有进一步的应用问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mamadou、
    好的、明天我将收到我们工厂的器件、并更新与您比较的性能。
    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chin、

    听起来不错。

    同时、我将把这个线程标记为已解析。

    如果您在该主题上发布进一步的应用问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou