This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:BQ25887 -内部 MOSFET 放电电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851725/bq25887-bq25887---discharging-current-with-internal-mosfet

器件型号:BQ25887

您好!

我对 BQ25887有一个简短的问题。 在数据表的第6页的"7.3建议运行条件"下、列出了"RMS 放电电流与内部 MOSFET "的最大额定值。这到底意味着什么、数据表中提到的是哪个内部 MOSFET?

为了详细说明我的困惑、我的印象是要供电的系统将直接连接到两个串联电池单元(即 BAT 引脚节点)。 因此、在我看来、我不知道 BQ25887如何限制放电电流、因为电池直接放电到要供电的系统。 对于我的应用、我有两节能够提供6A 电流的电池、我希望确保 BQ25887能够实现电流电平。

谢谢、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    正确的做法是、IBAT_RMS 值不会限制您的应用、因为离开电池的电流会直接流向您的系统。 我认为该值被列为错误、因为该器件没有电源路径。 这将在数据表的下一修订版中解决。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ricardo 的澄清!