This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:当设计 Vin <Vout 时、TPS82084 Vout 锁定在2.2V

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849744/tps82084-tps82084-vout-locked-at-2-2v-when-vin-vout-designed

器件型号:TPS82084

 

使用如下方式的 TPS82084:VSYS 由单节电池电压供电。

当输入电压低于所需的输出电压时、TPS82084 Vout 将锁定在2.2V。

我们没有找到有关此内容的任何说明。

数据表中关于低电压输出的描述仅为2个、如下所示:

这是否意味着:仅当电压低于2.2V 时、输出才会关闭。 但是、如果82084的工作方式与此类似、那么如何像在我们的设计?中那样实现2.2V 的锁定输出

我们的现象现在可以很好地重现。 或者 这是芯片的有意设计吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    我不明白"锁定"是什么意思。  您能否发送输入电压、输出电压、EN 和电感器电流的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    您是否能够解决此问题?  如果没有、您可以共享更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电压从3.8V 下降到3.65V 时、输出电压下降并锁定到2.2V、可重复此过程;

    但是 ,如果  直接为82084提供较低的电压(例如3.54V),则会有3.52V 输出,而不是2.2V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的波形。  电路中的每个通道是什么?

    这种情况发生在多个电路板上还是仅发生在1个系统上?

    您能否将探针连接到 IC 顶部电感器的开关端并将该通道添加到波形中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    我看到有一个与此 E2E 主题并行的电子邮件主题。  我将关闭此 E2E 主题、并在电子邮件中处理您的特定问题。