This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:支持35V 最大值的考虑因素是什么?

Guru**** 2517250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784508/ucc27531-what-is-the-consideration-of-supporting-35v-max

器件型号:UCC27531

大家好、

我将总结与客户应用相匹配的 TI 栅极驱动器产品系列。

我注意到 UCC2753x 是一款支持35V 最大 Vdd 的特殊产品。

根据我的知识、20V 驱动电压应该能够支持大多数电源开关、包括 MOS、IGBT 甚至 SiC 和 GaN。 因此、我想知道为什么我们开发了支持35V 最大 Vdd 的器件? 为我的帐户选择此部件的正确方案是什么?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您帮助推广我们的车手、我叫 Mamadou Diallo、是一名支持低侧车手的 AE。

    尽管大多数电源开关需要15V (MOSFET)、但 IGBT 通常需要稍高的驱动电压18-20V。 在某些情况下、有必要提供一个正栅极电压来开启电源开关、并提供一个负栅极电压来关断、在这种情况下、VDD 偏置电源等于电压差、如数据表的第10.2.2节"以13V 负关断偏置驱动 IGBT "所示

    您可能还会发现随附的应用手册由我的同事撰写、对您有所帮助:
    www.ti.com/.../slyt503.pdf
    www.ti.com/.../slua770a.pdf

    如果您有其他疑问、请告知我们、如果您的询问已解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou