This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:VOUT 端口上的正电压预偏置

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783569/lm2776-positive-voltage-prebias-on-vout-port

器件型号:LM2776

您好、E2E、

当 VOUT 端口上的正电压预偏置启动时、LM2776是否有任何问题?
未在数据表中列出 VOUT 的绝对最大额定值。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    您对系统启动的确切关注是什么? 您可以在 D/S 中找到启动时的典型曲线、如图13所示。
    谢谢!

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    在负电压输出路径中、由于周围电路的影响、会产生初始电压。 暂时电压为 VOUT>VIN。

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    您的问题是:如果启动时 VOUT>VIN、LM2776是否有问题?
    尽管如此、您的系统启动是否正确?

    您能否与我们分享您在启动时在系统中看到的波形? 您还能共享系统原理图吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dorian、您好!

    在系统的电源加电序列中、添加了 LM2776的 Vout 线任何正偏置。 然后、LM2776输入5V。
    LM2667此时是否会损坏?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    该器件的 Vout 引脚不应被驱动为正极、否则可能会对 LM2776造成永久损坏。 如果可能、您可以更改加电顺序、使 LM2776 Vout 在正电压之前输出。

    此外、我建议您在接地的输出端放置一个肖特基二极管、以防止 VOUT 被驱动为正极。

    谢谢!

    此致、

    Dorian