This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116负载问题

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830427/lm5116-lm5116-load-issue

器件型号:LM5116

您好 Tiers:
我在直流/直流项目中使用 LM5116

输入:50V

输出:12V1A

  当负载 为 CC<0.6A 时、所有波形均正常。

但是当负载为 CC>0.6A 时,波形不正常,如下所示:

C2是低侧 MOS 栅极驱动器

C3是电感电流波形

所有 SCH 参数均来自 Webench。

您能给我一些建议来解决这个问题吗?  Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    请发送原理图和布局。 此外、您可能还可以为此设计完成 LM5116快速入门计算器、以便我们查看组件选择。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 thxe2e.ti.com/.../SCH-and-PCB.rar、查看 SCH 和 PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jack。

    另请发送完整的 LM5116快速入门文件。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    谢谢、问题已经解决。