Other Parts Discussed in Thread: TPS61099
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS61099您好!
我的应用模块如下、电源是太阳能电池板(3V、2mA~60mA 输出)、我正在寻找一个可将电压增加到5V 的升压转换器、我已经尝试过 TPS61099、但在我使用 EVM 进行评估后、效率大约为83%、 您是否有具有 MPPT (最大功率点跟踪)的升压转换器? 在我的情况下、MPPT 可能具有更高的效率、或者您是否可以建议其他效率? 谢谢。
Webber