This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200:在输出电容不足(1uF)时、输出电压取消调节

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784506/tps51200-tps51200-vout-un-regulation-when-at-insufficient-output-capacitor-1uf

器件型号:TPS51200

您好、专家、

我们的产品使用 TPS51200提供四个 DDR3、即电路、并随附 pdf 文件中的异常。

℃TPS51200 Vo 输出电容1uF (尽管 DDR3附近的远端电容总计为30uF)会使 IC 表面温度上升到90 μ F,大约持续10到30分钟,然后再进行解压(输出电压电平和纹波具有脉冲),  在这种情况下、取消调节机制是什么?

将 Vo℃ 电容器1uF 更改为10uF 时、TPS51200表面温度将稳定在50 μ F、电压调节正常。  在本例中、当 Vo = 1uF 时、使 TPS51200℃如此热(90℃)、当 Vo = 10uF 时、使 TPS5200正常工作温度(50)的机制是什么?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../TPS52100-un_2D00_regulation-issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    对于输出电容器而言、1uF 是不够的。 使用1uF 电容器时、器件运行不稳定、输出电压未调节。 会导致器件上的功率损耗增加、并使器件发热。

    Cout 至少需要20uF。 我们建议使用30uF 或更高的电容。
    为了为四个 DDR3供电并满足负载瞬态要求、可能需要更多的 Cout。

    数据表中有很多有用的信息。 我建议在数据表上花一些时间。

    谢谢