This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:具有肖特基二极管的 LMR14030-Q1

Guru**** 2770625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1, LMR14050-Q1, UC1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830853/lmr14030-q1-lmr14030-q1-with-schottky-diode

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件: UC1611LMR14050-Q1

大家好。

我叫 Gabriel An、我计划使用 LMR14030-Q1来供电、并且需要肖特基二极管来实现低侧开关。

我查看了 LMR14030EVM 指南、并在 EVM 指南中使用了"二极管公司 PDS560-13"肖特基二极管、我想使用 TI 肖特基二极管。

能否   将 TI 肖特基二极管 UC1611和 UC2310与 LMR14030-Q1和 LMR14050-Q1搭配使用?

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garam、

    我在 TI 网站上找不到 UC2310数据表。

    建议不要使用 UC1611、因为 Vf=0.9V @1A 且恢复时间>20ns