This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:互补输出栅极驱动器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851942/ucc21222-complimentary-output-gate-driver

器件型号:UCC21222
主题中讨论的其他器件:UCC20225

尊敬的先生:

您能不能推荐任何工作温度范围  为–40°C 至125°C 的互补输出栅极驱动器 我只有一个栅极信号、需要具有死区时间调节功能的互补驱动器。 以便我可以将其用于同步降压或半桥拓扑。

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nesh、
    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。
    UCC20225是一款具有单输入的双通道隔离式栅极驱动器。 其额定环境温度为-40°C 至125°C  该器件还配备了可编程死区时间。  死区时间持续时间可通过在 DT 引脚和 GND 之间放置一个电阻器进行编程,电阻器值(RDT)通过方程式[]确定持续时间,其中  以 ns 和  kΩ μ s 为单位。
    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。
    谢谢、此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。