This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62250:存在#39;s 瞬时压降

Guru**** 2500435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849429/tps62250-there-s-an-instant-pressure-drop

器件型号:TPS62250

您好:

我使用 TI TPS62250 IC 进行直流/直流电压转换、输入电压为3.5-4.35V (电池电压)、输出电压为3.3V。目前、后端的最大瞬时负载需求约为900mA。 当我测量它时、我发现会出现瞬时压降。

应用场景:

由于后端是扫描终端模块、因此在远处扫描代码时、瞬时峰值可能为900mA、并且可能会出现压降。

我:的)将输出电容增加一点点(22uA、将会有改进、但压降仍在那里、但压降会小一点。此外、请帮助提供一些建议、谢谢。

原理图如下所示:

波形如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来合理、但您能否提供有关原理图中使用的电容器、电感器和电池的更多详细信息?

    当900mA 负载被施加到器件上时、会出现压降。 那么、您能否提供具有输入和输出电压的 Iload 图?  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvee:

    以下是对问题的回答、请提供帮助指南、谢谢。

    在原理图中、是电容器和电感器的模型。

    输入和输出波形

    (1)输入波形

    (2)输出波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。

    在第二个波形中、您能否指定哪个是输出电压、输出电压下降的点是施加负载的点? 您能否分享一下您测量输出电压的哪个点、您还可以分享一下布局? 如果信息是机密信息、我建议通过邮件进行共享。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tanvee

    黄色波形线是输出电压(3.3V)、尖锐的波形是下降点(2.57v)、不需要看到绿色波形。

    第二个图的输出电压是使用恒定负载测量的、但无法确定最大负载点的电压、因为负载随扫描代码的功率而变化。布局如第一个屏幕截图所示、 连接器附近灯串另一侧的测量点位置在重型输出电路的0r 电阻中(第二个屏幕截图中的红色标记部分)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您扫描代码时、最大负载会以非常快的压摆率施加到器件、从而使输出电压下降。  我希望在相同条件下看到负载波形的主要原因。 您能否在相同条件下以输出电压和负载测量该电压并尝试测量输出电容器(C3003)上的输出电压

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈。 如果您有进一步的问题、我将通过主题或邮件联系、我将关闭主题帖。  

    此致、

    Tanvee