This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:表8中的 Turbo Trans 电阻值

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783575/tpsm84624-turbo-trans-resistor-value-in-table-8

器件型号:TPSM84624

大家好、

数据表中表8中的 RTT 值可通过公式(3)进行计算。 0.8V < Vout < 1.8的 RTT 值似乎几乎与 eq (3)的结果一致。 但是、在表8中的 RTT 值与按 eq (3)计算的值之间、3.3V < Vout < 7.5V 存在一些间隙。 我在下表中计算了 RTT 值。

您能否检查表8中的 RTT 值是否正确?

输出电压[V] KTT COUT1陶瓷电容器[UF] COUT2批量[UF] RTT[ kΩ] RTT 数据表[ kΩ]
0.8. 0.65 300 220 3.408. 3.4.
0.8. 0.65 400 330 5.592. 5.36.
1 1 200 2. 2.
1 0.6. 200 220 3.04 3.01
1 1 400 6. 6.04
1 0.6. 400 220 5.44. 5.49.
1.2. 1.12 200 3.376 3.4.
1.2. 0.6. 200 220 4.048. 4.02
1.2. 1.12 400 8.752. 8.87
1.2. 0.6. 400 220 6.928 7.68
1.8 1.5 100 3.4. 3.4.
1.8 1.5 300 14.2. 14.3.
1.8 0.6. 100 220 4.912 4.87
3.3. 2. 100 11.2. 8.66
3.3. 0.9. 100 220 17.008 31.6.
3.3. 2. 200 24.4. 19.1.
5. 2. 100 18 10.
5. 1.2. 100 220 36.4% 31.6.
5. 2. 200 38. 22.1.
7.5. 2.25. 100 31.75 10.5.
7.5. 1.8 47. 220 70.09 28.

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    感谢您提请我注意这一点。 让我和编写数据表的应用工程师谈谈、然后再向您介绍这方面的内容。

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    公式3要求计算总有效输出电容、该电容考虑了电容器的直流偏置。

    对于 VOUT=3.3V;KTT=2;Cout_c陶瓷=100uF 的情况、假设您使用的是2个47uF 陶瓷电容器。 您将注意到、在3.3V 输出电压下、单个47uF 的输出电容现在为40uF。 因此、总输出电容实际上是80uF、而不是94uF。  

    将其重新插入公式3可得到以下结果:RTT =((2*3.3*80uF)/50 - 2)= 8.56k Ω、这接近于表8建议的8.66k Ω。 通过使用典型值而不是有效电容、在较高的输出电压下、误差变得更加明显。  

    请注意、在给定电压下、陶瓷的降额速度通常快于聚合物。  

    希望此答案提供了有关计算结果与建议值之间出现差异的原因的见解。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我知道。