This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:输出电容器是否会影响性能? 如果有任何风险、请不要使用推荐值? C61如下所示。

Guru**** 2523140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852196/tps562201-if-the-output-capacitor-affect-the-performance-if-there-any-risk-not-use-the-recommended-value-the-c61-as-below

器件型号:TPS562201

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大输出电容器可能会导致相位裕度降低、系统可能不稳定、但我认为100uF 可以。

    47uF 电感器过大、请使用建议值3.3uH 或4.7uH。

    为什么不使用推荐值?

    肖恩