This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010:如何计算输出电容器纹波电压?

Guru**** 2811065 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851570/lm5010-how-can-the-output-capacitor-ripple-voltage-be-calculated

器件型号:LM5010

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 LM5010用于他们的净产品。

 他们对该器件有以下问题。 请给我回答。

问题1. 如何计算输出电容器纹波电压?

问题2.   如果使用表3中的 Type2 、如何计算 FB 线路纹波电压?

问题3. 器件消耗电流是多少?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    问题1. 您可以在此 应用手册中找到计算结果。

    问题2. 在仿真中最容易看到纹波流。 公式将很复杂、具体取决于纹波振幅和波形、这些波形根据 COUT 的 ESR 变化、如果使用多个具有不同 COUT 的电容器、则会更加复杂。 您可以使用 Simplis 或 TINA 进行仿真。

    问题3. 电气特性表 显示了 IIN 工作电流、典型值为650uA、最大值为850uA 关断电流典型值为95uA、最大值为200uA

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sam、您好!

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。