This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740EVM-186:TPS62740EVM-186

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784590/tps62740evm-186-tps62740evm-186

器件型号:TPS62740EVM-186
主题中讨论的其他器件:TPS62740

问候语,

我使用 TPS62740评估模块执行各种测试。 我已根据 TI 提供的原理图使用了电容器和电阻器值。 我注意到、当器件在4.5V 至3.5V 的电压范围内正常运行时。 电压仅跟随输入。 我希望项目的输出为3.3V。 如何在3.5V 时保持3.3V 的恒定电压? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您使用我们的技术。

    我想提请大家注意、在不同的电压条件下、建议您从器件汲取多少电流:

    您的应用图电流是多少?

    此外、TPS62740还有一个100%模式、当输入电压接近输出电压时、此模式被自动激活。 要了解详情、请参阅数据表中的第9.4.2节和本应用手册(slyt747)。

    此致、

    Omar