This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:关于1200W 功率的 TL494设计问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, TL494, UCC28951, LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783652/tl494-tl494-design-on-1200-watt-question

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件:UCC28951-Q1UCC28951LM5046

大家好、

我们的项目需要12VDC 至48VDC (1200W)转换器的 ISO 电源设计。
我是否可以知道 VM PWM 控制器 TL494使用推挽是否正常? 还是使用 CM 控制器 UCC28951-Q1?
您可以向我提供建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5956241、
    TL494可能不是用于1200W 设计的最佳器件。
    我建议您使用相移全桥控制器、例如 UCC28951或 LM5046。
    LM5046能够直接驱动 PSFB MOSFET 开关、专为电信(48V)系统而设计。
    此致
    John