This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:待机模式电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830882/lm25141-q1-standby-mode-current

器件型号:LM25141-Q1

尊敬的:

在 LM25141-Q1数据表中、它显示 了一个高压偏置稳压器、该稳压器具有自动切换至外部偏置的功能、可降低来自 VIN 的 IQ 电流。

但在第6页中、

VCCX=5V 时的电流为42uA、当 VCCx 未连接到外部偏置时高于35uA。 为什么它会变得更高?

此致

Wenyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenyi、

    请注意、在这两种情况下、FB 电压是不同的。 当 FB 连接到 GND 时、 由于输出为5V、内部反馈电阻分压器电流更高。 外部 VCC (VCCX)连接的主要优势是电源来源于5V、而不是输入电压、因此 总体功耗更低。

    此致、

    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenyi、

    那么 、为什么5V 电源的功率不是功率耗散呢? 我的意思是电流只是转移、并且仍然会导致功耗降低、这可能只是因为 VCC 稳压器不工作。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、功率较低、因为电流来自较低的电压。 这是连接 VCCX 的主要优势。 请注意、当稳压器以 CCM 模式运行时、控制器必须向 MOSFET 提供栅极驱动电流、该电流可能为10-30mA、具体取决于所选的 FET。