Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25141-Q1 尊敬的:
在 LM25141-Q1数据表中、它显示 了一个高压偏置稳压器、该稳压器具有自动切换至外部偏置的功能、可降低来自 VIN 的 IQ 电流。
但在第6页中、
VCCX=5V 时的电流为42uA、当 VCCx 未连接到外部偏置时高于35uA。 为什么它会变得更高?
此致
Wenyi