This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:TPS546D24

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830888/tps546d24-tps546d24

器件型号:TPS546D24

有关 使用 TPS546D24的问题以及相关的完整数据表

你好,骗子
我已将  TPS546D24 用作可堆叠 4芯片、提供160A 输出。 但关于此芯片、有许多问题:
PMBus 阈 值电压的日期很小、可通过 HO 对其进行配置。 例如、在 tps544中  、默认情况下阈值电压为1.8伏、我们可以通过更改 PMB_HI_LO 寄存  器将其配置为3.3伏和5伏等其他电压。但我在 TPS546D24数据表中找不到该配置。 它如何与 1.8伏微控制器通信?
2.为什么不能对此产品的完整数据表进行罚款? 您能否发送完整的数据表?
如何在 PMBus 中为多个芯片配置此芯片中的物理地址? 没有有关 TPS546D24物理地址的电阻分压器的信息?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍森

    TPS546D24未完全发布。  请直接通过 j (dash) tucker (at) ti (dot) com 与我联系、我会将您的联系信息转发给支持人员。