This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3112:REF3112的最小输入电压

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784462/ref3112-minimu-input-voltage-of-ref3112

器件型号:REF3112

你(们)好

我的客户在 Vin=1.8V±3%时使用 REF3112。
因此 REF31112的 Vin_min 可能为1.746V。
是否存在这种使用方法的问题?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    REF3112的输出电压为1.25V。 最小输入电压指定为输出电压+0.05V。 因此、客户可以在没有任何问题的情况下达到1.3V 典型值。
    VIN = 1.746V 不会在电路中产生任何问题。


    此致
    Trailokya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Trailokya-San

    感谢您的信息。
     7.3建议运行条件的注释(1)中写入了 Vin_min=1.8V。
    这条评论是什么意思?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生(Yokota)好

    缓冲器和带隙设计用于1.8V。 因此,如果您的工作电压低于1.8V,则敏感度和负载调节规格将会降低。
    如果客户的工作电压>= 1.8V、则更好。
    1.764可能会提供错误的精度和负载寄存器。 很抱歉以前出现混淆。

    此致
    Trailokya