This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:TPS23756/tps2376需要多次与 PSE 握手

Guru**** 2390670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS2376
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784032/tps23756-tps23756-tps2376-need-to-handshake-with-pse-many-times

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: TPS2376

尊敬的团队:

客户遇到了一个问题、无论 TPS23756或 TPS2376有时都需要与 PSE 握手多次才能成功。 所以他们想知道导致握手失败的原因是什么?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    请注意、某些 PSE 在半自动或手动模式下运行、在该模式下、它将在开启端口之前执行多个检测和/或分类序列。 这是 PSE IC 本身和/或软件(电源端口管理)的功能、根据从检测/分类中获取的信息来决定如何处理端口。  

    此外、您是否参考了 TPS23756和 TPS2376 EVM 或 TI 设计? 还是自行设计的电路板? 您能否转发原理图以便我们可以查看 PD 侧是否存在任何问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Darwin。