This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1-Q1:此器件是否可用于 OVP

Guru**** 2812405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830513/lm5050-1-q1-can-this-part-be-used-for-ovp

器件型号:LM5050-1-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

您好!

LM5050能否用作 OVP 开关? -此应用需要140C 的温度,这似乎是唯一 能够承受扩展温度(Q0版本)的电源开关控制器。

谢谢你。

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    在 LM5050 MOSFET 的情况下、其源极引脚位于输入端、漏极输出端。 在这里、即使 MOSFET 已关闭、体二极管仍会导通。

    由于 LM5050具有栅极驱动功能、因此无法用作 OVP 开关。 通过使 Vgs = 0V 来关闭外部 MOSFET、其中源极是输入端子。

    对于 OVP、MOSFET 方向必须在 OVP 期间翻转到电源路径的切断。

    如果 MOSFET 方向翻转、LM5050会由于翻转方向而尝试通过使 VGD =0V 而不是 Vgs=0v 来关闭 MOSFET。

    这意味着 MOSFET 将保持导通状态、即使 LM5050被驱动为关断状态也是如此。

    LM5050不能用作 OVP 开关。

    我们建议使用 LM5060而不是 LM5050。

    此致、
    Kari。