This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62133:5V 电压轨降至4.6V 及更低

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828881/tps62133-5v-rail-drop-to-4-6v-and-lower

器件型号:TPS62133

您好!

我将 TPS62133用于5V/2.5A supply.e2e.ti.com/.../5V_5F00_PSU.pdf

在无负载的情况下、我测量5V 电压、然后使用大约250mA 的电流作为服务器、电压轨降至4.6V

随着电流需求的增加、它会不断下降。

附加设计中是否存在任何错误?

部件 P/N:

C87: CL31A106KAHNNNE      说明: 电容、陶瓷、10UF、25V、X5R、1206

C89: CC0603KRX7R9BB104   说明: 电容、陶瓷、0.1uF、50V、X7R、0603

C90: C0603C102K3RACTU    说明: CAP CER1000PF 25V X7R 0603

L4: PA4341.822ANLT          说明:  电感器8.2 uH  额定电流4.5A  饱和电流6A

该布局随附 于 e2e.ti.com/.../4237.5V_5F00_PSU-Layout.pdf。 请注意、布局中显示的 C101为铝68uF/16V (P/N: EEE-FP1C680AP)

感谢 你的帮助!

Kamran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamran、

    我们将研究 您的请求、并将在周一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kamran

    我认为问题是 VOS 连接点不正确、  这使得转换器将5V 左 侧点调节为5V、而不是将5V 输出调节为5V。   

    Vos 应连接到5V 输出、请参阅下文。

    您可以执行一些测试来验证:

    1、测量剩余5V 电压、检查其 是否会随负载下降。

    2. 用飞线将 VOS 连接到5V 输出 、然后再次测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    我要试一下。 但 L3仅存在扼流圈噪声。 输出电感器为 L4。

    你怎么看。

    Kamran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    我做了建议的更正、它是有效的。 但我的电流还未达到2.5安培、我的负载大约为350 mA。 我将在明天尝试增加负载。

    您能否向我解释一下它为什么适用于直接连接到输出端的 VOS? L3只是一个扼流圈。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kamran

    Vos 是 输出电压感应引脚、 控制环路会检测其电压并将其调节至5V、请参阅下图。

    因此、VOS 应以最短的方式连接到输出电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了我的问题