This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073EVM:如何识别 SDP 100mA 模式(低功耗)

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784535/bq24073evm-how-to-identify-sdp-100ma-mode-low-power

器件型号:BQ24073EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24073

尊敬的先生:

我正在为 TWS 设计使用 BQ24073的通讯座。

电池4.2V 350mA 锂离子电池、充电电流为200mA。

我有一些问题、我将输入电流限制设置为100mA 或500mA。

当 USB 2.0 (SDP)按下图所示在100mA 模式下连接时。

1.如何识别100mA 或500mA。 我认为、在 SDP 确定为100mA 或500mA 后、我可以设置输入电流限制100mA 或500mA。

2.你能解释一下"数字协商"还是有任何文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 USB BC1.2检测规范、您需要通过 D+/D-接口进行协商。

    但由于 BQ24073中没有 D+/D-引脚、因此该协商应由主机(MCU)完成。

    在您的主机确认连接了哪个 USB 电源后、您可以控制 BQ24073的 EN1/EN2引脚和 ILIM 引脚设置、从而对输入电流限制值进行编程。  

    谢谢