This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:选择 TPS61021A 用于从太阳能电池进行能量收集

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784136/tps61021a-selecting-tps61021a-for-energy-harvesting-from-solar-cell

器件型号:TPS61021A

您好!

这是 Qmax Systems 的 John、  

我们正在设计一种产品-从太阳能电池收集能量。 我们的应用需要使用升压转换器将0.5V 转换为4.2V、输出电流最小值为100mA。  您认为 TPS61021A 是否支持此应用? 如果没有、您能否为此应用推荐任何其他器件?

此致

John

HW -工程师

+1 412 265 2314

John@qmaxsys.com

www.Qmaxsys.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TPS61021A 适合此应用。  但其最小启动电压为0.9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我只是注意到 TPS61021A 的最小 OVP 电压为:4.15V。  因此最好将中心输出电压设置为 Vo=4.1V。 如果它们将 Vout 设置为4.2V、则最大输出电压可能钳位在4.15V。