This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:直流/直流转换器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B-Q1, LM76003-Q1, TPS54360B, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827869/tps54360b-q1-dc-dc-converter

器件型号:TPS54360B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM76003-Q1TPS54360BLM76003

大家好、

我对直流/直流转换器有汽车级要求、

直流/直流转换器将通过车辆电池驱动、电池电压为12.6V [典型值]

VIN:12V ~ 60V [范围]

输出电压:5V

输出电流:3.5A

我通过 webench 电源设计工具构建电路、并找到"TPS54360BQDDARQ1"此部件。 请查找随附的原理图以供参考。

以下是我的说明、我是否为我的要求选择了正确的器件?

我们是否有任何其他更好的解决方案来满足我的要求、其中我的电路块具有以下外设  

GSM、GPS 模块、微控制器、3.3V LDO、电池充电器[4.2V]、 3.8V GSM 稳压器、USB 串行转换器、RTCe2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-Power-Block.pdf

谢谢、
Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    是的、您可以使用 TPS54360B-Q1、也可以使用 LM76003-Q1等较新器件

    http://www.ti.com/product/LM76003-Q1?keyMatch=LM76003-Q1&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number

    较新器件在可同步和可调软启动时间方面具有更多特性。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的评论。 在开始使用 TPS54360B 进行设计之前、我需要更多的布局指南来抑制开关噪声、以免影响 GPS 和 GSM 模块的功能性能。 请与我分享屏蔽机制/避免开关接地噪声影响整个 PCB 板的方法的详细信息。 这最终可能会影响 GSM 和 GPS 模块的性能。

    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计说明的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    一般来说、遵循数据表上的 EVM 布局或布局指南应该是一个很好的起点。  

    较新的器件 LM76003集成了 FET 而不是二极管、因此高 di/dt 环路较小、输入电容器的位置靠近 IC  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    谢谢、如果您查看我的原理图、您可以看到输入 EMI 滤波器块。 请向我推荐合适的组件[合适的滤波元件封装和器件型号]来处理 EMI 噪声抑制。

    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将遵循以下设计指南来选择滤波器组件

    http://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    谢谢

    -Arief