This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119Q:没有5V 输出。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779938/lm25119q-there-is-no-output-of-5v

器件型号:LM25119Q

降级:

请帮您检查原理图吗?

由于没有5V 输出、并且没有信号测试 NMOS 的 G POT 和 S POT。

没有电压测试 FB 引脚。

PIN31和 PIN32的状态如何?

请 提供一些建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    您能否检查以下项目?
    检查 UVLO 引脚是否高于1.25V
    2.检查 VCC1和 VCC2电压是否正常。
    3.检查 HO1和 HO2是否正在切换。

    BTW、通常需要 R-C-R 滤波器来滤除电流感应电阻器上的噪声。 请参阅数据表第21页上的参考设计。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好钱:

    请 请参阅以下信息:

    检查 UVLO 引脚是否高于1.25V

    幸运:是的、它高于1.25V


    2.检查 VCC1和 VCC2电压是否正常。  

    幸运:是的,它们是正常的。


    3.检查 HO1和 HO2是否正在切换。  

    幸运:在 HO 和 Switch 的波之间、如下所示:

    BTW:下图是 IO 和 CS1的波形之间的关系:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    需要注意的一些事项:

    高侧 FET 在每个周期都导通、因此应该有一些输出电压。 什么是输出电压?

    2. DEMB 在您的设计中浮动。 该引脚在内部被拉低、并且该器件在无负载或轻负载条件下以二极管仿真模式工作。 更多信息、请参阅数据表第3页中的引脚说明。

    3.我们的设计中没有用于电流感应的 RCR 滤波器。 如果 CS 和 CSG 引脚之间的电压高于120mV、高侧脉冲将终止、Vout 将低于设置值。 您能否使用小环路探头来测量 CS 和 CSG 引脚之间的电压? 如果可能、修改电路板并在当前电路板中插入 RCR 滤波器。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Luke

    我们在两周内没有收到任何消息。
    如果您需要进一步的支持、请告知我们。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱:
    很抱歉、我的延迟回复、客户已处理。
    非常感谢!