This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1 CHG 和 DSG 不同端口

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ78350, BQ76920, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852113/bq40z50-r1-bq40z50-r1-chg-and-dsg-different-ports

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ78350BQ76920BQ34Z100

BQ40Z50是否可以设计为不同的充电和放电端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       不建议将 bq40z50用于单独的充电和放电路径应用。 此类应用非常复杂且各不相同、 此外、可能对 FET 控制有一些定制要求、bq76920 + bq78350 + MCU 或 bq76920 + bq34z100 + MCU 更适合、因为如果特定场景需要 FET、则 MCU 可以直接控制 FET、而 bq40z50器件无法涵盖这种情况