Other Parts Discussed in Thread: TPS56520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56520 大家好、
当我查看 TPS56520数据表的7.6时序要求时、THD;DAT (数据保持时间)显示最小值=50ns、最大值=900ns。
但是、当我从 NXP (飞利浦)查看 I2CBus 用户手册的 THD;DAT 规格时、它显示最小值=0ns、最大值=无限制。
问题1: 为什么 TPS56520的数据表 具有 THD:数据的最大限值(数据保持时间)?
问题2:原因是什么?
问题3:我们能否扩展 TPS56520 THD:数据的最大限制?
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya