This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5007:计算器问题

Guru**** 1162300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828522/lm5007-calculator-problem

器件型号:LM5007

我们遵循数据表的公式和以下条件、可以通过数据表8.2.2.8获得0.34uF 的 Cin 结果

Iout (max)=0.26A,D=0.5,Fsw=380kHz,deltaVcin=0.5V

Cin=3.42*10e-7=0.34uF

但是、当我们下载计算器工具(LM5007QickStartCalculator)且计算结果为3.4 μ F 时。 请帮助澄清哪一个是正确的? 非常感谢。  

e2e.ti.com/.../LM5007QuickStartCalculator.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我仔细检查一下这个。  

    Thx

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看计算器后、似乎计算器使用公式 Cin = Ton max x Iout max / 0.5V、其中0.5V 是 deltaVin。  

    我会使用更接近数据表计算值的值、并使用 EVM 进行双次检查、该 EVM 还使用大约1uF 的输入陶瓷电容器和0.1uF 的陶瓷电容器。  

    谢谢

    -Arief