This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:轻负载效率问题

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360, LMR36015, LMR33630, LMR33620, LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830864/tps54260-light-load-efficiency-issue

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件:TPS54360LMR36015LMR33630LMR33620LMR36006

嗨、大家好
我正在设计使用 GPRS 和 GPS 模块(Quectel 的 MC60)的跟踪设备的电源

我将 TPS54360与  Wurth 的744043100A 电感器搭配使用  

我们的器件几乎处于睡眠模式、仅消耗约600uA 的电流、但 TPS54360在12V 输入下的效率很低(约10%)

我已经检查了数据表、没有关于0.6mA 输出电流时效率的数据。 您能帮我找到0.6mA 输出电流下的效率数据吗?

BTW、如何强制 TPS54360在 ECO 模式下运行?

谢谢

Ryder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryder、

    在0.6mA 轻负载条件下、TPS54360应处于脉冲跳跃 ECO 模式。 您可以检查 SW 节点电压波形以验证这一点。

    请注意、您提到的电感器的 SAT 电流仅为1.04A、远低于 TPS54360的电流限制阈值。 如果您不需要 TPS54360的满负载电流功能、您还可以考虑 LMR36006或 LMR36015同步降压转换 器-它们还具有较高的轻负载效率。 此外,如果这里的 VIN = 12V,也许您不需要60V 输入能力--在这种情况下,请参考 LMR33620和 LMR33630作为替代方案。

    此致、

    Tim